機械部品調達のAIプラットフォーム「meviy」

教育機関向け支援プログラム「meviy for education」 2024年度実施レポートを公開

~学生にデジタルものづくり体験を。未来の技術者と「ものづくりDX」を共創し、国内製造業の未来を拓く~

機械部品調達のAIプラットフォーム「meviy(メビー)」(サービス提供元:株式会社ミスミグループ本社)は、未来の製造業を担う学生の皆さまの挑戦を支援する目的で、教育機関向け特別支援プログラム「meviy for education」を実施しています。本プログラムを通じて2024年度(期間:2024年9月1日~2025年8月31日)に支援を行った各団体の活動を紹介します。 
今後もミスミは、本プログラムを通じて学生のものづくり挑戦を積極的に応援していきます。

「meviy for education」とその背景

「meviy for education」とその背景

日本のGDPの約2割を占める製造業は、近年、人手不足という深刻な課題に直面しています。特に若年層の就業者数は過去約20年で129万人も減少※しており、その背景には学び手の減少だけでなく、人材を育成する指導者不足も指摘されています。ミスミは、AIとデジタル技術を活用し、ものづくりのプロセスを圧倒的に効率化するmeviyをはじめとしたデジタルサービスの提供を通じて、こうした課題の解決に取り組んでいます。当社の調査によると、すでに全国の大学や高等専門学校の約3割でmeviyが利用されており、教育の現場でも活用が進んでいます。
このような状況を踏まえ、「未来の製造業を担う若者を応援したい」という想いから、2023年より「meviy for education」を開始し、現在3年目、2025の支援プログラム(2025年9月~2026年8月)を実施中です。
※出典:2023年版 ものづくり白書(経済産業省 厚生労働省 文部科学省)

2024年度の主な成果

2024年度の主な成果

2024年度は、学生フォーミュラ、ロボットコンテスト、美術大学のアート×テクノロジーのプロジェクトまで、全国20の多様な学生団体を支援しました。最大10万円分のmeviy部品購入に利用可能な90%OFFクーポンを提供し、学生たちの活動を後押ししました。
参加した学生からは、「学内の設備では加工が困難な、高精度な部品を製作できた」「設計変更時に迅速に部品を手配でき、開発のサイクルを高速化できた」といった評価が寄せられました。
meviyは、各団体が開発速度や製造精度を大幅に向上させるためのツールとして利用されており、支援団体によるロボットコンテスト全国大会での上位入賞やEVレーシングカーの性能アップといった具体的な成果も見られます。また、新規開発プロジェクトの試作において、本プログラムが実際に結果につながった事例も報告されています。

レスキューロボットコンテスト(静岡大学)

ロボット演劇(東京藝術大学 他)

教育・研究現場におけるmeviyの活用実態

教育・研究現場におけるmeviyの活用実態

プログラム終了後のアンケート結果から、meviyが学生によるものづくりプロジェクトの設計や製作段階で、実践的な調達方法として幅広く利用されていることが明らかになりました。 また、教育・研究活動や学生プロジェクト特有のご要望もいただいており、これらを今後のサービス向上や支援内容の改善に反映していきます。

【meviy活用のメリット】
● 開発スケジュールに余裕がない中でも、短納期で部品を調達できる
● 3D CADデータをアップロードするだけで、見積から発注までをオンラインで完結できる
● 寸法公差や平面度などの指定にも対応でき、設計意図を反映した精度の高い部品製作が可能
● 学内設備では対応が難しい材質や形状にも対応でき、設計の自由度が広がる

参加団体の声

参加団体の声

【東京大学/フォーミュラファクトリー(EVレーシングカー製作)】
「毎年夏に開催される学生フォーミュラ日本大会に向けて、EVレーシングカーを製作しています。今年度は車両パッケージを大きく変更したため、多くの部品を新規で製作する必要がありました。具体的には、自分たちでは加工が難しい駆動系のパーツをmeviyに依頼しました。これにより、自前では製作難易度の高い部品の設計が可能になり、狙った減速比に合わせて、減速機・減速機構を選択することができました。meviyは、見積もりが簡単で、見積もり後の設計変更にも対応しやすかった点も助かりました。また、公差の指定ができるため精度が必要な部品も依頼でき、納期が早いので、万が一部品が破損した場合もすぐに手配できるという安心感がありました。」

製作したEVレーシングカー

【早稲田大学/ROBOSTEP(ロボット開発)】
「学内設備では高精度な加工が難しい金属板部品の製作にmeviyを利用しました。独立ステアリング機構のベースプレートやオムニホイール用プレートなど、高精度や剛性が求められる部品をmeviyで製作したことで、早期に機構を導入することができました。またmeviyはCADデータのアップロードだけで図面不要で手配でき、見積もりと納期が即時にわかるため、限られた予算と短期開発でも使いやすく、大型かつ高精度な部品も依頼できました。これらの部品を用いた機体で、大会(F3RC 2025)では、優勝・準優勝といった成果につながりました。」

独立ステアリング機構ユニットプレート

【近畿大学/近大ものづくり工房(教育)】
「卒業研究や部活動に取り組む学生に対し、はめ合い公差の理解を深める教育用部材の製作にmeviyを活用しました。異なるクリアランスを持つ軸と穴の部材を製作することで、学生が図面上の公差指定を「体感的」に学べる教材として活用しています。また、加工実習用教材として水中ポンプの試作や、学生フォーミュラカーの部材製作にも利用しました。meviyの活用により、学内の加工負荷を抑えられた分、実習内容の検討や教育改善に時間を充てられる環境づくりにもつながっています。」

教育用のはめ合い公差確認治具

ミスミのものづくり支援活動

ミスミのものづくり支援活動

当社は、ものづくりの次世代を担う学生の支援をはじめとした、さまざまなものづくり支援活動に取り組んでいます。 詳細はこちら https://www.misumi.co.jp/csr/index.html

<当社のこれまでの支援活動>
・ ミスミ学生ものづくり支援 特設サイト:https://www.misumi.co.jp/st-project/
・ 二足歩行ロボット格闘競技大会(通称:ROBO-ONE)への協賛
  ROBO-ONE特設サイト:https://www.misumi.co.jp/robo-one/
・ meviyものづくり中小企業支援
・ 国際ロボット競技会「FIRST® Robotics Competition(FRC)」中高生チーム「SAKURA Tempesta」活動支援
・ 夏休みものづくり教室

二足歩行ロボット格闘競技大会(通称:ROBO-ONE)の様子

meviy とは

meviy とは

meviyは機械部品の3DデータをアップロードするだけでAIが自動で即時見積もり、独自のデジタル製造システムにより最短1日での出荷を実現します。これまで、機械部品調達時に発生していた作業時間の9割以上を削減することで、お客さまの部品調達における非効率を解消するプラットフォームです。4年連続で国内シェア
No.1※を獲得、第9回ものづくり日本大賞において「内閣総理大臣賞」を受賞し、製造業の生産性向上において高い評価を得ています。海外でのサービス提供も拡大しており、部品調達DXを通じた時間価値をグローバルで提供しています。

※2023年オンライン機械部品調達サービス国内ユーザー数シェア テクノ・システム・リサーチ調べ

ミスミとは

ミスミとは

ものづくり産業の現場で必要とされる機械部品や工具・消耗品などをグローバル32.3万社(2025年3月時点)以上に販売しております。製造機能を持つメーカーと他社ブランド品を販売する商社としての顔を併せ持つユニークな事業モデルとそれを支える事業基盤により「グローバル確実短納期」を実現し、お客さまの利便性向上に貢献しています。

報道に関するお問い合わせ

株式会社ミスミグループ本社 コーポレート・リレーション室 松原・小庭