SCROLL
確実短納期を実現する
ミスミの強み
FA装置用部品や金型用部品のサイズをミクロン単位で指定することが可能です。
サイズのバリエーションを含めると
800垓(1兆の800億倍)種類の部品を標準2日目出荷します。
部品の半完成品である「半製品」を大規模な工場で大量生産し、消費地でお客さまの注文どおりに最終仕上げすることで、低コストと確実短納期を実現しています。
ものづくりの現場で必要とされる機械部品から工具・消耗品まで、
生産間接材の国内取り扱いメーカーは3,000社を突破しています。
ワンストップ購買による時間短縮に貢献します。
世界各国に、営業拠点、配送センター、生産拠点の3点セットで
グローバル事業を展開しています。
ECサイトでは、800垓(1兆の800億倍)の
バリエーションから簡単に検索し、瞬時に見積もり・発注することが可能です。
お客さまの手間や時間を大幅に削減します。
ECサイトを世界16カ国、
11言語で展開しています。
確実短納期の国際展開により、お客さまは世界で30万社超まで拡大しています。
2001年度から売上高は約7倍に。
お客さまに選ばれることが、
ミスミの成長でした。
FA・金型部品、工具・消耗品まで、
高い検索性と
即時見積・即時発注が可能なミスミのECサイト。
ミスミ他、国内外の取り扱いメーカー多数。
1個から確実短納期でお届けします。
ミスミグループでは、「ものづくり」の
未来を切り開く人材を募集しています。
成長を加速させていくミスミグループに
是非ご応募ください。